This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:输入频率小幅变化的 VCO 校准时间

Guru**** 2832595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1367136/lmx2594-vco-calibration-time-for-small-changes-in-input-frequency

器件型号:LMX2594

工具与软件:

我需要 RFOUTA 提供4.0GHz 时钟输出。
当输入信号相对于所需的时钟(例如3.9GHz 或4.1GHz)变化100KHz 时、VCO 校准时间将是多长时间?
LMX2594数据表的特性1指出"< 20-µs VCO 校准速度"。
在图12中、从3.7177GHz 到6.9991GHz 的校准大约需要30us、在图13中、从3.4745GHz 到7.0382GHz 的校准大约需要10us 到25us。
我想知道的不是这些图中所示的大频率变化。
我想知道在100KHz 级别的小频率变化需要多少校准时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makoto:  
    您可以使用 PLLatinumSim 来估算锁定时间。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsurita-San:

    如果您有问题、当输入时钟频率变化100kHz 时、VCO 相应更改频率的锁定时间是多少? 要回答该问题、我们需要知道输入时钟频率。 假设输入时钟为100MHz。 输出时钟为4000MHz、这意味着 VCO 为8000MHz。 输入/VCO 的比率为1:80。 因此、如果输入频率改变100kHz、则 VCO 频率将改变8MHz。  

    在这种情况下、VCO 应能够跟踪输入、而无需 VCO 校准。 因此、您无需对器件重新编程。 锁定时间将等于 PLL 模拟锁定时间。 粗略估算为、锁定时间= 4/环路 BW。 为了获得更好的估算值、请使用 PLL SIM (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW)。