This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:由通用10 MHz 馈送的两个相同电路板的输出上具有高抖动

Guru**** 2502625 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1364710/lmk05028-high-jitter-on-outputs-of-two-identical-boards-fed-by-common-10-mhz

器件型号:LMK05028

我们使用两个相同的电路板、每个电路板都有一个 LMK05028、每个电路板由通过分离器的通用10 MHz 馈送。 我们已 使用 PLL2对每个 LMK05028进行编程、使其从输出0和1输出375 MHz。  我们将每个电路板的375 MHz 输出连接到示波器、我们正在触发其中一个输出。  两个输出是标称锁定的、但我们可以看到它们之间大约有0.5 UI 的抖动。  当我们移除10 MHz 源后、两个输出会相对于彼此自由运行。  10 MHz 源来自 Orolia SecureSync GPS 接收器、我相信它的相位噪音非常好。  我们想知道 LMK05028中是否有设置、我们可以尝试查看是否消除了抖动。  芯片可能正在进入某种保持状态、或试图同步到不同的输入、然后再次对齐到10 MHz?   我已尝试将我们的.tcs 文件附加到这篇文章、因为我的屏幕截图分辨率不够高、无法读取。  感谢您提供任何可能的提示。  提前感谢!

e2e.ti.com/.../example_5F00_LMK05028.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您还能否提供输出的屏幕快照、其中显示了应用和删除10MHz 后的相位关系?

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我与 Tom 合作进行此项工作时、请观看此主题。 并在我的实验室中复制他的设置。