This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1216:LMK1D1216功耗

Guru**** 2773485 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1367943/lmk1d1216-lmk1d1216-power-consumption

器件型号:LMK1D1216

工具与软件:

您好!

 是否有任何文档可以提供有关在启用1.8V、2.5V 和3.3V 的所有16个输出时 LMK1D1216芯片上生成的功耗和温度的清晰信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chetan、

    没有具体的文档、但数据表为我们提供了足够的信息来进行适当的估算。   

    数据表在7.5节中列出了启用的所有输出的电流消耗、但仅适用于1.8V 输出。  数据表还在第7.6节中展示了"较高的 VDD 会导致较高的电流消耗"。  

    由此可以估算功耗。  在估算温度旁边、我们可以使用 第7.4节中列出的一项热指标来估算外壳温度。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、因此我可以假设对于1.8V VCC、  与3.3V 相比、组件的功耗更低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chetan、

    是的、回答正确。   

    此致、

    将会