This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:SECREF_P/N 引脚在未使用/未连接时悬空?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1366190/cdce6214-q1-secref_p-n-pins-floating-when-not-used-not-connected

器件型号:CDCE6214-Q1

工具与软件:

尊敬的女士或先生:

我计划使用 CDCE6214-Q1。

我不打算使用次级基准时钟输入:SECREF_P/N。

我可以将这些引脚保持未连接和悬空状态吗、或者我应该将它们偏置/连接到一些外部上拉或下拉电阻器吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SECREF 可以保持悬空。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Cris!