This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:156.25MHz 时钟生成

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1365581/lmk04828-156-25mhz-clock-generation

器件型号:LMK04828

尊敬的团队:

我需要以下输出频率、正如下面在照片中所提到的、具有150MHz VCXO 输入。 请提供时钟文件或任何与生成这些频率相关的文档。 当我尝试使用3000MHz 在工具中用于内部 VCO 时、我无法在输出端生成156.25MHz。 还附上了我的时钟文件、请检查其中对于 ADC 接口是否有任何问题

e2e.ti.com/.../clock.tcs

此致、
考萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushal,

    "我不会骗你的。"

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    有任何更新?

    此致、
    考萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有关于所需频率的任何更新?  

    此致、
    考萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushal,

    很抱歉耽误了很长时间。   

    是的、LVPECL 输出可用于 ADC 输入。  与 ADC 数据表进行核实、以确认输入时钟规格。  

    由于您需要300MHz (和系数300)以及156.25MHz、因此您需要一个可分频为这两个数字的 VCO 频率。  通过找出最不常见的倍数、我们发现它是7.5GHz、远高于 LMK04828的 VCO 范围。  这意味着无法创建标准配置。

    您能否更改所需的频率?

    您可能需要使用多个器件来生成这组频率。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、如果不是156.25,300MHz、我们能在下图所示的其他频率中生成吗?

    此致、
    考萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushal,

    使用300 MHz 时、这些频率都不兼容。  

    此致、

    将会