This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:余弦波信号是否可以作为 LMK1C1104的输入信号

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1367357/lmk1c1104-can-a-cosine-wave-signal-be-as-an-input-signal-of-lmk1c1104

器件型号:LMK1C1104

工具与软件:

您好! 
客户的目标是将余弦波信号缓冲到3个低附加相位噪声输出信号。
余弦波信号是否可以作为 LMK1C1104的输入信号来生成多个扇出信号? 如果没有,有任何建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

    客户需要哪些输出类型? 您的输出需要多低的相位噪声? LMK1C 系列可以接受余弦波形、但根据您的要求、它在性能方面可能不够理想、也可能不够理想。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚

    TCXO 的输出阻抗为50 Ω、输出功率约为9dBm。 输出波形应为 LVCMOS、附加抖动小于30fs。

    余弦波形输入的最小功率要求是多少? 客户是否应该在输入端放置一个50欧姆的终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

    不需要50Ω 终端、但 LMK1C 没有内部偏置、因此 VCC 需要从外部偏置到 LMK/2。

    余弦波形输入的最低功率要求是多少?

    摆幅需要满足 V_IH 和 V_IL 电平。

    希望这对您有所帮助!

    祝你好运!

    安德烈亚