This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:LMK05028硬 PIN 模式

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1365999/lmk05028-lmk05028-hard-pin-mode

器件型号:LMK05028

工具与软件:

您好!

我们在电路中使用 LMK05028 IC。

我们在数据表中配置了硬引脚模式。  在这种情况下、数据表中不共享(ROM) LMK05028输出信号频率。

输出信号频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Merve:

    在 ROM 模式下、HW_SW_CTRL = 1并且 GPIO[3:0]状态用于选择 ROM 页码。 ROM 配置与 EEPROM 配置不同。

    输入端的 GPIO[3:0]状态是什么?

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您读取的频率和 OUT#有什么不同? 我假设您与 EEPROM 输出相比、对吗?

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO0:1 GPIO1:0 GPIO2:0 GPIO3:0  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OUT0: 122MHz OUT1:122MHz OUT3:122MHz OUT4:322MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley,您好!

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Merve:

    我们不会公开 ROM 页面。  您是否将 EVM 与板载 XO 48 MHz 配合使用?

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    我们没有使用过 EVM。  但我们在 EVM 中使用了 XO (48.0048 MHz)。   

    我的问题很简单、就是:如果我在硬引脚模式下使用 LMK05028、OUT#频率会发生什么情况?

    EEPROM 是否与默认模式相同?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Merve:

    由于不会公开 ROM 页面、因此不建议使用硬引脚模式、不建议将寄存器设置为已知状态、因此可能看不到正常行为。 我们建议使用 在数据表中定义了默认配置的 EEPROM。

    -Riley