This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:了解与 REFSEL 引脚配置相关的 REFSEL_SW 字段行为

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1368074/cdce6214-understanding-refsel_sw-field-behavior-in-relation-to-refsel-pin-configuration

器件型号:CDCE6214

工具与软件:

大家好、我有一个关于 R2中 REFSEL_SW Fieldn 的问题、以及它与 REFSEL 的关系。

根据数据表、R2中的 REFSEL_SW 字段可能具有以下值:

- 0h 或1h:根据引脚值选择时钟

- 2h:SECREF

- 3h:PRIREF

复位值为0h

此外、MANUFSEL 引脚为: "基准输入的手动选择引脚(三态)"。 弱上拉/下拉。 RPU =的50 kΩ。 RPD = 50 kΩ。"

考虑到上述情况,我有以下问题:

-如果我将上拉电阻连接到 REFSEL 引脚,然后重置设备并读取 REFSEL_SW 字段, 值会是多少? 0h、1h 还是范围0-1h 中的未指定值?

-如果我将下拉电阻连接到 REFSEL 引脚,然后重置设备并读取 REFSEL_SW 字段,值会是多少? 0h、1h 还是范围0-1h 中的未指定值?

-如果我将上拉或下拉连接到 REFSEL 引脚,那么将 REFSEL_SW 设置为2h 是否下一个从 REFSEL_SW 字段读取返回2h ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P B、

    REFSEL 是 PLL 基准时钟的多路复用器选择引脚、以下是其功能概要 并考虑 REFSEL_SW 位的值:

    - REFSEL_SW 设置为  0h/1h ,(缺省值为0h):REFSEL=L 选择 SECREF 作为基准时钟输入、REFSEL=H 选择 PRIREF 作为基准时钟输入。

    - REFSEL_SW 设置为 2h :REFSEL 值被忽略。 SECREF 是基准时钟输入。

    - REFSEL_SW 设置为 3小时 :REFSEL 值被忽略。 PRIREF 是参考时钟输入。

    REFSEL 的值不会影响 REFSEL_SW 字段的值。 REFSEL_SW 字段的值确实会影响 REFSEL 引脚的影响。

    在其它情况下、REFSEL_SW 的值将为0h。  更改 REFSEL_SW 位的唯一方法是对 EEPROM 进行编程。 假设通过"重置"、您并不意味着对器件进行重新编程:

    如果您将一个上拉电阻连接到 REFSEL、然后复位器件、REFSEL_SW 的值将为0h。

    2.如果您在 REFSEL 上连接一个下拉电阻,然后重置器件,REFSEL_SW 的值将为0h。

    3.如果将 REFSEL_SW 设置为2h,则对 REFSEL_SW 的下一次读取将返回2h,除非 EEPROM 经过重新编程,从而将 REFSEL_SW 设置为0h。 REFSEL_SW = 2h 将选择 SECREF 作为基准时钟输入。

    此致!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P B、

    REFSEL 是 PLL 基准时钟的多路复用器选择引脚、以下是其功能概要 并考虑 REFSEL_SW 位的值:

    - REFSEL_SW 设置为  0h/1h ,(缺省值为0h):REFSEL=L 选择 SECREF 作为基准时钟输入、REFSEL=H 选择 PRIREF 作为基准时钟输入。

    - REFSEL_SW 设置为 2h :REFSEL 值被忽略。 SECREF 是基准时钟输入。

    - REFSEL_SW 设置为 3小时 :REFSEL 值被忽略。 PRIREF 是参考时钟输入。

    REFSEL 的值不会影响 REFSEL_SW 字段的值。 REFSEL_SW 字段的值确实会影响 REFSEL 引脚的影响。

    在其它情况下、REFSEL_SW 的值将为0h。  更改 REFSEL_SW 字段的唯一方法是对 EEPROM 进行编程。 假设通过"重置"、您并不意味着对器件进行重新编程:

    如果您将一个上拉电阻连接到 REFSEL、然后复位器件、REFSEL_SW 的值将为0h。

    2.如果您在 REFSEL 上连接一个下拉电阻,然后重置器件,REFSEL_SW 的值将为0h。

    3.如果将 REFSEL_SW 设置为2h,则从 REFSEL_SW 进行的下一次读取将返回2h,除非重新对 EEPROM 进行编程。 REFSEL_SW = 2h 将选择 SECREF 作为基准时钟输入。

    此致!

    迈克尔