This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:偶尔锁定故障-为什么?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1369157/lmx2594-occasional-lock-failure---why

器件型号:LMX2594

工具与软件:

我们遇到了使用一对 LMX2594时锁定失败的问题。 故障频率较低但持续存在、我们将跟踪故障源。

我们的定制电路板具有两个 LMX2594、我们可以手动在3至8GHz 的范围内进行扫描、并使用第二个合成器从第一个合成器运行2 MHz。 合成器由运行于75 MHz 上的处理器通过 SPI 进行控制。 处理器还通过 MUX_OUT 监控锁定状态、这就是我们检测锁定故障的方式。

我们有两批此类电路板。 较旧的集运行完美、没有(检测到)异常行为。 新设置显示偶尔出现锁定故障、我们正在尝试跟踪原因。

我们看到、故障率从零到每10,000次的1-100,000次变化到每数百次频率扫描1次。 扫描中故障点似乎没有模式。 我曾尝试同时使用"无辅助"和"部分辅助"、但没有什么区别。 发生故障后、我们需要复位 LMX2594以使其再次运行、并让其冷却一点。 在没有冷却的情况下、我们会看到立即重复锁定故障。

我们怀疑故障与温度相关、但具体原因尚不清楚。 故障发生在每个单元的可重复温度下、但会因单元而异。 温度约为50摄氏度、完全在正常工作范围内。 我们还可以看到各个装置正常运行、而不会出现任何问题。

我们使用具有以下值的三阶环路滤波器:C1= 390pF、C2 = 10nF、C3 = 1800pF、R2 = 68R、R3 = 18R。 OSCin 为40 MHz、由 AD9508时钟扩展器作为 LVDS 提供、我们不使用 OSCin 倍频器。

下面给出了我们的初始寄存器设置。

您能建议我们如何找到问题吗?

谢谢。

 亚瑟

 

0x241c、// R00

0x0808、// R01

0x0500、// R02

0x0642、// R03

0x0a43、// R04

0x00c8、// R05

0xc802、// R06

0x40b2、// R07

0x2000、// R08

0x0604、// R09

0x10d8、// R10

0x0018、// R11

0x5001、// R12

0x4000、// R13

0x1e70、// R14

0x064f、// R15

0x0080、// R16

0x012c、// R17

0x0064、// R18

0x27b7、// R19

0xe048、// R20

0x0401、// R21

0x0001、// R22

0x007c、// R23

0x071a、// R24

0x0624、// R25

0x0db0、// R26

0x0002、// R27

0x0488、// R28

0x318c、// R29

0x318c、// R30

0x03ec、// R31

0x0393、// R32

0x1e21、// R33

0x0000、// R34

0x0004、// R35

0x00fa、// R36

0x0304、// R37

0x0989、// R38

0x6800、// R39

0x0000、// R40

0x0000、// R41

0x0000、// R42

0x0000、// R43

0x14a3、// R44

0xc0f2、// R45

0x07fc、// R46

0x0300、// R47

0x0300、// R48

0x4180、// R49

0x0000、// R50

0x0080、// R51

0x0820、// R52

0x0000、// R53

0x0000、// R54

0x0000、// R55

0x0000、// R56

0x0020、// R57

0x8001、// R58

0x0000、// R59

0x00c8、// R60

0x00a8、// R61

0x0322、// R62

0x0000、// R63

0x1388、// R64

0x0000、// R65

0x01f4、// R66

0x0000、// R67

0x03e8、// R68

0x0000、// R69

0xc350、// R70

0x0081、// R71

0x0001、// R72

0x003F、// R73

0x0000、// R74

0x0800、// R75

0x000c、// R76

0x0000、// R77

0x0003、// R78

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Arthur、您好!

    请参阅以下内容:

    1.确保 XO 没有漂移、故障或输出高次谐波。 我们使用外部信号发生器来测试。
    2.您可以使用 rb_VCO_SEL、rb_VCO_DACISET 或 rb_VCO_CAPCTRL 读回校准设置并查看它们是否合理(非边际)

    两个器件之间是否共享 SPI 线路?

    此致、

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的想法。

    1)我在时钟上有一个单独的输出(通过撒布机),我看不到任何漂移的迹象。 我会检查谐波-我没想到。

    2) 2)我无法轻松访问回读(SPI-MISO 未连接到处理器的硬件 SPI)、因此我需要编写 一些固件来执行该操作-给我一点时间。 SPI MOSI 和 CLK 线路是共享的、SPI-CS 是独立的。

    谢谢、

     亚瑟