This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594 RFout 共模电压

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1365844/lmx2594-lmx2594-rfout-common-mode-voltage

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK00301

您好!

我们计划将 LMX2594射频输出连接到 TI 缓冲器(LMK00301)输入、该输入需要0.25V 至2.1V (本例为1.2V)的差分共模电压。

我们的其中一个电路板 LMX2594 RFout 通过49.9 Ω 电阻器拉至3.3V。 当我测量物理 RFout 时、VCM 电压为2.9V。 那么、RFout 引脚是否有内部下拉电阻、其值是什么?  为了匹配  LMK00301 VCM 1.2V、我应该在 LMX2594 RFout 处使用什么偏置电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    LMK00301接受介于0.25V 和 Vcc-0.9V 之间的输入 VCM。 LMX2594输出的 Vos 取决于输出功率设置、但据我所知、它绝不会低于 Vcc-0.9V。  

    所以、直流耦合不是一个好主意。 我们应该使用交流耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 LMK00301 CLKinx 具有可以交流耦合的内部偏置电路、否则应该是直流耦合的、对吗?

    LMK00301 CLKinx 引脚是否 有内部偏置电路?  

    我在数据表中看不到 LMK00301的任何内部偏置电路、因此对于该 R37 (50欧姆)、LMX2594输出应与高于0.25V 的 VCM 电压直流耦合、R38 (50欧姆)值需要根据内部下拉电阻而变化。

    或交流耦合、并且需要额外的外部偏置电路。

    请告知。

    此致

    加哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaja:

    是的、CLKIN 具有内部偏置。

    我只是在实验室中连接板、它运行得非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。 感谢您的登记!!


    在 LMK00301数据表中,HCSL 输出(CLKoutAn/CLKoutAn*、CLKoutBn/CLKoutBn*)绝对交叉电压意味 着共模电压,VOH 输出(高电压)意味着 单端摆幅电压右?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    没错。