This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:时钟驱动器建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL949, LMK1C1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1370494/cdcm6208-clock-driver-recommendation

器件型号:CDCM6208
主题中讨论的其他器件:CDCEL949LMK1C1108

工具与软件:

您好!

请推荐具有以下要求的 TI 时钟驱动器:

(1)输入通道编号:1、输出通道编号:8;

(2)工作频率:72MHz;

(3)输出电压: 1.8V;

(4)小封装;

(5) 时钟波形要求如下:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    如果您 没有现有时钟信号、我建议使用 CDCEL949时钟发生器。

    如果您有现有时钟信号、我会建议使用 LMK1C1108缓冲器。  

    您有任何抖动要求吗?

    此致!
    迈克尔