This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:VCO 调谐灵敏度?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1369798/lmx2592-vco-tuning-sensitivity

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: LMX2491

工具与软件:

在我们的设计中、我们控制 Vtune 自身、以便生成频率扫描。 与数据表的表7-3中显示的值相比、我们仅观察到6GHz 时的灵敏度为大约30MHz / V。 这样做的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    为了准确测量 Kvco、我们首先需要将其锁定在所需的 VCO 频率、而无需任何 VCO 校准辅助。

    锁定后、Vtune 应约为1.3V。  

    然后、我们可以略微改变基准时钟频率、比如+/-100Hz、并测量 Vtune 电压的变化。  

    请注意、VCO 的结构不同于常规独立的 VCO。 请勿期望 VCO 频率会根据应用的 Vtune 线性变化。  

    有关 VCO 结构的更多信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的回答。 在我们的设计中、我们没有将电荷泵连接到 VTUNE。 我们在 VTUNE 引脚上使用基于 PWM 的三角波发生器。 我们在 LMX2592中禁用了调优状态机、并使用 OVERRIDE 位对 VCO_SEL、VCO_CAPCTRL 等进行编程。 当我们向 Vtune 施加0至2.5V 三角波时、我们预计生成的频率在3.7GHz 下大约70MHz 变化(如表7-3菜单所示、在该频率下28MHz 具有 kVCO/V)。 但是、我们只能看到40MHz 变化。

    由于我们根本不使用芯片的调优算法、我们还设置 VCO_IDAC_OVR = 1并将 VCO_IDAC 保持为其默认值。 从文档中看、我并不完全了解 VCO_IDAC 的确切作用。 您能进一步解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    同样、由于 VCO 的结构、Kvco 与 Vtune 不成线性比例。 在 Vtune = 1.3V 左右时、Kvco 通常更高、然后在 Vtune 远离1.3V 时、Kvco 变得越来越小。 简而言之,即使我们将 Kvco 指定为 yMHz/V,但当 Vtune 更改2V 时,频率不会改变2*yMHz。  

    如果您的系统要求是3.7GHz 载波下的70MHz 线性扫描范围、我认为任何集成式 VCO 合成器都无法支持。 您可能需要考虑分立式 PLL + VCO 解决方案。 例如 LMX2491 +外部 VCO。 LMX2491支持频率斜升应用、我们可以对其进行编程、使其 在没有 PWM 三角波发生器的情况下进行线性频率扫描。