This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33414:IC 功能检查

Guru**** 2788275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1369198/lmk5b33414-ic-function-check

器件型号:LMK5B33414

工具与软件:

团队成员

LMK5B33414RGCR 和 LMK5B33414RGCR-S1之间的区别在于是否支持 IEEE1588-PTP 软件、此功能的用途是什么、以及为什么没有此功能的 IC 更昂贵。

谢谢。

博彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:  

    正确、-S1器件型号包含使用 Oregano IEEE1588-PTP 软件堆栈的许可证。

    我认为-S1的定价应该高于标准版本。 如果您愿意、我可以让您与我们的营销团队联系以讨论定价问题。  

    此致、  

    康纳