This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:LM555延迟设置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1368922/lm555-lm555-delay-setting

器件型号:LM555

工具与软件:

您好!  

客户遇到 有关使用 LM555CMX/NOPB 来实施虚拟重新拔插的应用问题。 下面是我的原理图设计。

我知道、LM555会在触发电压低于1/3 Vcc 时输出高脉冲、直到充电至2/3 Vcc 的外部电容器。

由于 BMC Initial Not READY (BMC 初始未就绪)和 Trigger level (触发级别低),是否可能导致系统电源在11秒延迟后开机?

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    是的、在您的设计中、当触发电平低于1/3 Vcc 时、LM555将输出一个持续11秒的高脉冲。 如果将触发引脚拉至1/3 Vcc 以下(本例中为4V)、则输出将变为高电平11秒、而电容器充电至8V。 有关在单稳模式下设计555计时器电路的更多信息、请参阅此常见问题解答帖子: [FAQ]如何使用 LMC555、TLC555、LM555、NA555、NE555来设计单稳计时器电路。 SA555、还是 SE555? -时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

    要回答您的问题、 这取决于 BMC_SELF_PWR_CYCLE 线路的电压、因为这会触发 LM555。 根据我对您的设计的理解、如果  BMC_SELF_PWR_CYCLE 的电压  降至4V 以下、那么 LM555的输出将变为高电平、将 P12V_OFF_N 线路拉至接地11秒。

    此致、

    亚历克斯·柯蒂斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    客户再提出一个应用问题、如下所示。

    如果触发引脚上拉至 P12V_AUX、并且不受 BMC 控制。 在系统刚刚加电时、LM555是否仍从输出引脚生成高脉冲、直到外部电容器充电至2/3 Vcc?

    此致、

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    电路原理图中似乎没有 P12_AUX、但如果触发引脚电压为12V、LM555不应产生高电平脉冲。 当器件被触发时、外部计时电容器只会充电至2/3 Vcc、它通常处于放电状态。 只要系统启动时触发引脚高于1/3 Vcc、输出将保持低位、且电容器将保持放电。  

    要进一步降低在上电期间意外触发 LM555的可能性、一种方法是先将 RESET 引脚接地、然后在系统其余部分 稳定时将其升至 Vcc。 RESET 具有最高的引脚优先级、因此如果 RESET 引脚为低电平、无论触发电压或阈值电压如何、输出都将保持低电平、因此可用于抑制不需要的输出。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    亚历克斯·柯蒂斯