This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:。 NET 框架"双"错误

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1370248/pllatinumsim-sw-net-framework-double-error

器件型号:PLLATINUMSIM-SW
主题中讨论的其他器件:LMX2491

工具与软件:

您好,我安装了最新版本的 PLLatinum Sim 发行版(1.6.0),并遇到此错误:

根据我的理解,这个错误已经发生多次其他用户在过去,根据这两个线程:

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1064646/pllatinumsim-sw-microsoft-net-framwork-error-unhandled-exception (在1.60上)

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1122031/pllatinumsim-sw-net-framework-error (在1.6.2.0上)

在这两种情况下,它都与英文和法文处理小数的方式之间的转换有关(英文"1.5",法文"1.5")。

根据这些线程,在版本1.6.1中提供了修复,但似乎在1.6.2.0中重新出现。

如何解决此问题? 我需要使用软件为 LMX2491 PLL 设置滤波器。 不具有 EN-->FR 错误功能的其他版本的软件是否支持此设备? 如果是,哪一个,我如何下载它?

谢谢你。
此致、
毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、不!  PLLatinum Sim 的助记符再次被搜索到!

    我注意到、如果手动切换""。 而在控制面板中、"、"不会显示。  但是, 我能够在我的区域环境中使用法语(法国)复制这一点。    我找到一个忘记执行转换的行、修复了它、现在它开始运行。  修复程序将在下一个版本中执行。

    此致、

    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。

    我将等待新版本的发布、如果在发布后发现任何其他内容、我会及时更新。

    此致、
    毫米