This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:输出性能

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1350028/lmk05318b-output-performance

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK05318

大家好、

您可以请问您是否建议它支持312.5MHz / 25ppm? 谢谢。

此致、

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    您是否想知道312.5MHz 输出是否能被拉+/- 25ppm?

    答案是肯定的。 LMK05318B BAW VCO (在 APLL1上)可拉到+/- 100ppm。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    如果输出设置为312.5MHZ + 25ppm、它是否会影响抖动?  

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    抖动仍在规格范围内。 请参阅比较312.5MHz 输出上0和+25ppm 偏移的示例图。 请注意、这两张图片中的 DPLL 均已锁定。 XO 输入来自信号发生器(SMB100A)。

    0ppm:

    25ppm:

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jennifer,ñ a

    感谢您的支持。

    请帮助   根据下表提供用于312.5MHZ + 25ppm 的 LMK05318BRGZR 曲线。

     

    模式1

    输入时钟源

    OUT0

    输出1

    输出2

    输出3

    输出4

    输出5

    OUT6

    OUT7

    XO_P/N (引脚31、引脚32)

    LVPECL

    LVPECL

    LVPECL

    LVPECL

    LVPECL

    LVPECL

    LVPECL

    LVPECL

    24 MHz

    50 MHz

    50 MHz

    156.25 MHz

    156.25 MHz

    312.5MHZ + 25ppm

    312.5MHZ + 25ppm

    312.5MHZ + 25ppm

    312.5MHZ + 25ppm

     

    用于调试测试

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    模式2

    输入时钟源

    OUT0

    输出1

    输出2

    输出3

    输出4

    输出5

    OUT6

    OUT7

    PRIREF_P/N (引脚6、引脚7)

    LVPECL

    LVPECL

    LVPECL

    LVPECL

    LVPECL

    LVPECL

    LVPECL

    LVPECL

    25MHz LVPECL

    50 MHz

    50 MHz

    156.25 MHz

    156.25 MHz

    312.5MHZ + 25ppm

    312.5MHZ + 25ppm

    312.5MHZ + 25ppm

    312.5MHZ + 25ppm

     

    用于调试测试

     

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    50MHz 和156.25MHz 输出的抖动规格是多少?

    LMK05318B 不支持单独的 ppm 偏移设置。 这意味着、如果 VCO1设置为2500MHz +25ppm、则 APLL1/VCO1的所有输出也将具有+25ppm 的偏移。

    如果您希望同时输出50MHz 和312.5MHz + 25ppm、那么50MHz / 156.25MHz 输出将必须来自156.25MHz。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    规格。 请  同时设置50MHz 和156.25MHz + 25ppm。

     

    以下是50MHz 和156.25MHz 输出的抖动规格

     

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    由于50MHz 和156.25MHz 也是+25ppm、因此所有输出时钟都来自同一个 BAW VCO 2500MHz。 我将收集相位噪声并与您分享。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailang,

    下面是输出时钟的相位噪声。 所有时钟的抖动均符合该规范。

    模型1:采用 XO 24MHz 的自由运行模式:

    50MHz + 25ppm:

    156.25MHz + 25ppm:

    312.5MHz + 25ppm:

    模型2:使用25MHz 输入的 DPLL 锁定:

    50MHz + 25ppm:

    156.25MHz + 25ppm:

    312.5MHz + 25ppm:

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、 Jennifer、您好!

    感谢您的支持。 您能否帮助提供用于所有输出 +25ppm 的 LMK05318BRGZR 固件?  

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hailiang、

    此配置 e2e.ti.com/.../24MHz XO-XO_2C00_INPUT-TCS -25MHz 设置为0ppm。

    对于+25ppm 测试、您只需将基准源调整+25ppm 并查看输出更新。

    模式1 (自由运行):调整 XO 源

    模式2 (DPLL):调整输入基准源

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    谢谢。 但客户 希望将基准源保持0ppm、并 将 LMK05318B 配置为输出 +25ppm。  

    那么、您能否提供可使输出达到+25ppm 的固件?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    明白了。 我将在每周结束前分享配置、

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    由于拖延时间很长,我可否请你今天答复。 谢谢。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    此配置使用24MHz XO 和25MHz 输入。 PLL1被调整为+25ppm、所以所有输出为+25ppm。

    e2e.ti.com/.../24MHz XO-2C00_XO-INPUT_2C00_-OUTx-_2B00_-25ppm.TCS -25MHz

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    使用您共享的.tcs 文件进行测试、我们发现 OUT3为50MHz、OUT4和 OUT5为156MHz、这与客户要求不匹配。 再次连接。


    请帮助检查配置和更新。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailaing,

    您在加载配置后是否执行了"写入所有寄存器"和"软复位芯片"?

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Riley M ü,

    客户执行了以下步骤:Load Config -> Program EEPROM -> Power cycle。 客户在加载配置后尝试了"写入所有寄存器"和"软复位芯片"、输出也不正确。

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    我对 Riley 的配置没有问题。

    上电-->加载配置文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,Riley,

    输出似乎与客户要求不匹配。

    GUI:

    客户要求:

    我通过更改通道分频器来更新配置。 但是、请确认这是否会影响输出性能?

    e2e.ti.com/.../update-the-output.tcs

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hailiang:

    您的配置是否有效。