This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:CP 异常工作状态

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1369926/lmx2571-abnormal-working-status-of-cp

器件型号:LMX2571

工具与软件:

大家好、

客户在使用 LMX2571时遇到电荷泵问题。 具体情况如下:
寄存器配置过程:

1.首先配置所有寄存器,将泵电流配置到最大水平;

2.配置完成后1.5ms,再次配置泵电流寄存器,此时配置更小的泵电流。 (电荷泵电源电压介于4.3-5V 之间)


使用相同的配置方法、有时可能会发生不同的情况。 图1是正常运行、CV 可以快速变化;图2是异常情况、CV 变化非常慢。 怀疑最大泵电流是首次配置的且未能正常工作。 (蓝色:CV  绿色:LE  黄色:LD)这种情况的可能原因是什么?

正常状态 异常状态

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    您能否提供配置文件和原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    请检查以下配置:

    0x3CA000

    0x3A8C00

    0x357806

    0x2F0000

    0x2A0202

    0x290100

    0x28001C

    0x2711FB

    0x230C03

    0x220003

    0x210000

    0x200000

    0x1F0000

    0x1E0000

    0x1D0000

    0x1C0000

    0x1B0000

    0x1A0000

    0x190000

    0x180420

    0x170000

    0x1600C1

    0x150401

    0x14304A

    0x130000

    0x125555

    0x110009

    0x100000

    0x0F0000

    0x0E0000

    0x0D0000

    0x0C0000

    0x0B0000

    0x0A0000

    0x090000

    0x080020

    0x070000

    0x0600C1

    0x050401

    0x04304A

    0x030000

    0x025555

    0x010009

    0x000DC3

    0x2A0206

    0x290300

    最后两个寄存器配置如下:配置所有寄存器后、泵电流寄存器将以1.5ms 的间隔再次配置。

    Br

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    基准时钟频率和 VCO 频率是多少? 我假设它是外部 VCO 应用?