This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:错误信号输出

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2820, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1370825/lmx2820-error-signal-output

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMX2595EVM、LMX2595

工具与软件:

大家好、我们正在研究如何使用 LMX2820芯片 来替换 我们系统中的分立式元件 PLL 电路。 我们希望将来自 RF_IN 处器件的射频信号响应与片上 VCO 混合、以恢复实际的错误信号响应、然后该信号响应将用于驱动器件上的组件。 我认为、如果我正确理解了元件的行为、这可以通过读取电荷泵(CPOUT)引脚的输出来实现。  

我们要在实验室中的评估板(LMX2595EVM)上测试此情况、但 CPOUT 引脚似乎未连接/无法访问? 是否有任何方法可以访问此输出?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Euan:  
    LMX2595EVM 无法直接访问 CPOUT 引脚、如所述-  


    VTUNE 有一个测试点、您也可以通过探测 C1_LP 的顶部焊盘来探测 CPout 引脚、但不能直接访问引脚。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我已经考虑使用引脚探头进行探测。  

    那么、CPout 是恢复误差信号的正确输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Euan:  
    您能否详细说明信号误差? 我希望确保我了解您指的是什么以及您的应用是什么。  
    您是否在尝试弄清楚在 Vtune 引脚上看到的环路滤波器之后、CPout 电流是如何变为电压的?该电压将对应于特定的 VCO 频率?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所说的信号误差是指环路滤波器的输出、我们将使用该输出来驱动系统中的组件。 理想情况下、这将是一个电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Euan:  
    我明白您的意思、您是指 R 和 N 分频器之间的相位误差、此误差通过 PLL 进行比较并根据分频器之间的相位误差产生校正电流-明白了。  
    你到底想在这里推动什么或实现什么? 通常、经过环路滤波器后、CPout 电流变为电压、这将成为您的 VCO 频率。  
    根据我的理解、您不希望使用 LMX2595的内部 VCO? 您能否提供有关您系统的方框图或更多信息、以便我了解您的要求并更好地为您提供帮助?  

    此致、  

    维森特