This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:LMX2592EVM 环路滤波器值

Guru**** 2897340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1371221/lmx2592evm-lmx2592evm-loop-filter-values

器件型号:LMX2592EVM

工具与软件:

我正在使用该 EVM 来检查混频器 LOS 的相位噪声。 从5K 到40K、尖峰噪声为~-90。 使用 PPlatinum 软件计算环路滤波器值、我无法看到任何给出与 EVM 相同值的组合。 我缺少什么吗?

我希望在10K 时<-93dBc。 我是否需要修改 R/C?我应该使用哪些参数? 我想在最高 FPD 下"优化抖动"。

我读取到板载100MHz 振荡器不足以测量相位噪声。 我已断开 R14p 连接并将+6dBm 的100MHz 带入 OSCinM、但它不会锁定。 然后、我尝试了 Agilent Sig Gen 背面的10MHz 参考、将 Fosc 更改为10、仍然无法锁定。 我已经将 R14p 放回原位、它工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:  
    该 EVM 使用具有自己的环路带宽和相位裕度的固定环路滤波器、适用于整个 VCO 范围。  
    如果您想为自己的应用实现最优相位噪声应用-正确无误、请使用 PLLatniumSim 并按"Optimize jitter" with highest FPD、以获得最佳环路滤波器值、从而获得最佳的相位噪声性能。  

    此致、  

    维森特