This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:顺序计时器电路问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1372243/tlc555-sequential-timer-circuit-issue

器件型号:TLC555

工具与软件:

大家好、

我的客户希望构建串行延时时间结构。 并且完全基于我们产品说明书的示例原理图、但仅针对前两个 TLC555。

他们发现:

1.第一个 TLC555发送一个脉冲、需要将1nF 电容器添加到输入端口
2.第一个 TLC555需要一个特定的时间间隔来让 TRIG 信号的输入发送一个脉冲。 测试后、发现第一个 tlc555阈值已放电、输入电容器也已放电。 哪些参数决定了该时间间隔、如何计算该时间间隔?
3.要使 TLC555正常输出脉冲,它必须为从低到高的信号脉冲。 输入信号不能始终为低电平或高电平。

您能帮助回答这些问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    我在 Tina TI 中构建了电路、并且能够按预期运行。 TINA 仿真显示在这篇文章的底部。 下面我整理了一张幻灯片、展示了时序与 RC 时间常量的关系。 由于1nF 电容器产生的 dV/dt 瞬态、我建议在计时器 B 的触发引脚和连续计时器触发线上使用 TVS 二极管。 这将有助于防止触发线路被拉到电源轨之上。 可通过更改 RC 值来调整 RC 时间常数。  客户电路是否使用这些值进行设计?

    e2e.ti.com/.../TLC555-Sequential.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通