This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E08:建议使用的振荡器

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05028, LMX2820, LMK61E08, LMK05318B, LMK61E2, LMK6P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1368416/lmk61e08-recommended-oscillator

器件型号:LMK61E08
主题中讨论的其他器件:LMX2820、LMK05318 、LMK05028、 LMK05318B、LMK61E2LMK6P

工具与软件:

大家好!


一位客户正在考虑 LMX2820。
我们目前正在采取措施来降低相位噪声。
其中、我们考虑将 TI 的振荡器用于 OSCIN_P/N 的输入。
请告诉我可以与 LMX2820一起使用的建议振荡器。
所需的技术规格是一个振荡器、此振荡器可与一个144MHz 的外部输入同步。

最初、我联系了 LM2820时钟和计时论坛、他们提出了 LMK61E08。
客户报告 LMK61E08的 VCO 相位噪声略差。

您不认为像 LMK05028或 LMK05318这样的 BAW 型器件能提供比 LMK61E08更好的相位噪声性能、或者您能告诉我比 LMK621E08更好的选择吗?

我在以下 E2E 中收到了与 Hannes Estl 联系的意见:
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1361894/lmk6c-oscillator-input-to-lmx2820/5222715#5222715


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡  

    您的系统中需要多少个144 MHz 时钟? 如果您需要多个时钟、则可以考虑使用可以生成多个输出时钟的时钟发生器或抖动清除器。  在这种情况下、LMK05318B 或 LMK5B 等 BAW 网络同步器不适合生成144 MHz 输出、因为 BAW VCO 固定在2500 MHz、并且必须与输出频率存在整数关系。

    LMK6x 系列振荡器具有 BAW 的性能优势以及分数输出分频器、可达到1 -400 MHz 之间的任何输出频率。 以下是指向器件数据表的参考链接: https://www.ti.com/lit/ds/snas826e/snas826e.pdf 

    我们尚未发布 LMK6x 的144 MHz 变体、但我们可以提供少量样片、对其进行手动编程以进行初始评估。 我还没有在144 MHz 上进行任何相位噪声或抖动测量、但我可以在明天或下周早些时候收集一些数据、以便与 LMK61E2进行比较。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor、


    感谢您的答复。
    我检查了您建议的 LMK6x 的相位噪声特性数据。
    我最初向客户推荐和提议的 LMK61E08具有更好的特征。

    LMK6x

    LMK61E08

    我已经确定使用 TI 的 BAW 产品改善相位噪声会很困难。
    感谢您的支持。


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡  

    您能否更详细地解释一下不同偏移条件下的相位噪声要求? 与 LMK61相比、LMK6x 在 特定时间间隔内具有更好的相位噪声性能、因此取决于哪个范围对您的应用最为重要。 我还在144 MHz 采集了一些针对这些器件的相位噪声测量数据、以便进行实际比较、并叠加了两相位噪声曲线:

    LMK6P 144 MHz:

    LMK61E2 144 MHz:

    覆层:

    请告诉我这是否有帮助。  

    此致、  

    康纳