This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:LMK03328 EEPROM 是否具有默认值?

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1371726/lmk03328-does-lmk03328-eeprom-has-default-value

器件型号:LMK03328

工具与软件:

专家、您好!

我是否可以知道 LMK03328 EEPROM 是否具有默认值? 如果需要、您是否具有可以共享给我们的默认 EEPROM 代码? 此外、您知道如何将寄存器值转换为 EEPROM 文件吗? 客户希望了解它的关系。 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ann:

    数据表中的 EEPROM  和 ROM 默认器件配置第10.5.9节描述了核心默认 EEPROM 行为。 第 10.7节"EEPROM 映射"提供了每个寄存器到每个页上相应的 EEPROM 字段的映射。

      将跟进一个默认 EEPROM 文件。

    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    附件是默认 EEPROM 代码。

    e2e.ti.com/.../LMK03328Default.epr

    此致、

    安德鲁