This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:在5.56GHz 以外的其他频率下进行即时校准初始化

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1372405/lmx2820-instant-calibration-initialization-in-other-frequency-from-5-56ghz

器件型号:LMX2820

工具与软件:

尊敬的论坛成员:

我们有一个关于 LMX2820上的即时校准功能的问题。 (我们使用没有器件内部分频器的外部 PFD 输入、 输入 PFD 通过引脚 PFDIN)

在数据表(第27页)中注明、我们必须在5.65GHz 频率的初始化阶段进行即时校准。 完成此过程后、我们可以通过 f_CAL 进行 VCO 校准、锁定时间将为2.5us。

工作频率是否高于7GHz 的情况。   我是否可以  在7GHz 上执行第一个即时校准初始化? 或者 我必须 在5.65GHz 上执行该过程。  

谢谢。

Porat.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Porat:

    即时校准需要先进行一次校准、然后我们才能使用它。 该校准必须从5.65GHz 开始。

    之后、当我们更改 VCO 频率时、将不再进行校准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! ,

    如何知道即时 校准是否 成功? (有一个位  可以读出来?)

    波拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、

    如果噪声为右、则在首次即时校准后开始在正常操作模式下工作后、除了分频器和 INSTCAL_PLL_NUM 以及运行 FCAL_EN='1'之外、我不需要更改任何参数。

    LMX2820如何知道这不是首次即时校准? 或许我需要在即时校准后禁用任何位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题  

    在 正常工作 模式下、我使用外部 PFD 输入、无需器件内部分压器、但 在 5.65GHz 上进行首次即时校准。 我被迫在内部分频器工作(硬件限制在我的环境)。  首次即时校准后  、我更改频率和 PFD_SEL 以与外部 PFDIN 配合使用。  

    1.首次即时校准 -内部分频器

    2.  正常操作模式-外部混频器  

    这是正确的情形吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Porat:

    一次性校准完成后、LD 引脚将变为高电平、VCO 将锁定到5.65GHz。 只要没有下电上电、所有校准数据都将存储在芯片中。 如果我们在没有一次性校准的情况下使用即时校准、芯片将使用无效数据并且不会锁定。

    校准后、当我们要更改 VCO 频率时、只需要更改这些频率相关的寄存器。

    使用一次性校准来找出 VCO 参数(VCO_SEL、VCO_DACISET 和 VCO_CAPCTRL)、它们与任何分频器无关。