This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM SPI 配置

Guru**** 2806655 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, USB2ANY, LMX2492EVM, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1371609/lmx2594evm-lmx2594evm-spi-configuration

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMX2492EVMLMX2492

工具与软件:

尊敬的德克萨斯团队:

我们要将 LMX2594EVM 电路板用于我们的应用。 下面给出了对它的一些查询、

1.是否需要购买带有此 EVM 板的单独参考专业板? 或者它将随附此 EVM 板、如 USB2any 板。

2.可以在 LMX2492EVM 的 USB2any 电路板的帮助下直接刷写它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    是的、Ref Pro 附带了套件。 更多信息、请参阅用户指南。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/snau210

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您清除第一个查询。 但是、它可以由 LMX2492 EVM 板的 USB2任一器件直接刷写吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我不理解这个问题。 您可以再详细说明一下您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个板(LMX2492EVM 评估板|) 、它可以通过具有 SPI 连接的 USB2ANY 板进行编程。 此板(LMX2594EVM)同样需要 参考专业板来进行 SPI 通信编程。 该板(LMX2594EVM)是否可以 通过 USB2ANY 编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    REF Pro 与 USB2ANY 相同、没有塑料外壳。 您可以使用 USB2ANY 或 Ref Pro 对两个 EVM 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你