This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01010:使用 LVCMOS 进行驱动

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1371539/lmk01010-driving-with-lvcmos

器件型号:LMK01010

工具与软件:

您好!

我将使用电流能力受限的 XO 直接驱动 LMK01010、并且它还必须驱动另一个并联负载(~400欧姆)、因此我无法备太多电流来驱动 LMK01010。

数据表中提供了使用交流耦合正弦波驱动器件的相关信息。 您能否提供一些有关如何使用 LVCMOS 3.3V 驱动时钟输入的信息?

谢谢!

克里斯特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christer、

    对于连接到 OSC 的引脚、可将同一种拓扑用于 LVCMOS。 只需确保 OSC 的输出阻抗为50Ω。 如果不是、请确保在 OSC 附近添加一个串联电阻。 对于未使用的引脚、请确保将其连接到 LVCMOS 信号的中点。

    此外、LMK01010具有较高的输入阻抗、因此来自 LMK01010的电流消耗应极少甚至不存在。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    即使在添加50欧姆串联电阻后连接50欧姆分流器、也仍可达到3.3/(50+50)= 33 mA、但这一值太高。 XO 只能提供16 mA。

    如果单端输入为高阻抗、您能给我一些信息吗:

    • 阻抗方程
    • 输入电容
    • 最大和建议的 Vpp 摆幅

    谢谢!

    克里斯特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirster

    LMK01010的输入驱动器具有高阻抗、因此此器件不应影响您的电流预算。 让我联系设计团队并与您联系。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirster

    LMK01010的最大运行条件为:

    下面是有关输入阻抗和 Vpp 建议的信息:

     指向上述 E2E 的链接。

    CLKin1的输入电容为1.151pF、CLKin0的输入电容为 0.6pF。

    此致!

    Andrea