This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:10MHz 时钟倍频器

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1373740/lmx2595evm-10mhz-clock-multiplier

器件型号:LMX2595EVM

工具与软件:

您好!

通过 LMX2595EVM 并尝试 获取10MHz 时钟和19.9GHz 输出的最佳相位噪声!

在我进行设置后、100MHz 时钟可为我提供 正确区域 (-92dbc @ 10kHz 偏移)的相位噪声  

将其减少到10MHz 可将相位噪声减少约20dB (我认为是对的)

是否有办法通过先乘时钟来抵消这一影响?  

谢谢

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:  
    输入路径上有倍频器和倍频器

    通常、我们希望 FPD 频率尽可能高、尽可能低的 N 分频器、以实现出色的相位噪声性能。  

    此致、  

    Vicente