This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:需要一些使用外部 VCO 产生高于10GHz 频率的指导原则

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1372223/lmx2820evm-need-some-guidelines-for-producing-frequencies-above-10ghz-with-external-vco

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2820

工具与软件:

大家好、我对使用外部 VCO 创建一个10GHz 以上的频率感兴趣。  我将 LMX2820EVM 用作 PFD。

我的当前设置如下:

1) PFD 比较频率:250MHz

2) 2)外部 VCO 连接到 RF_IN 端口

3)环路滤波器专为150kHz BW 设计、相位裕度为60 (我已经对外部 VCO 进行表征以确定其 kVCO、并将其输入 TI PLL 设计工具中)

4) 4)我使用了三阶 A 型有源环路滤波器。  我将1.2V 的偏置电压施加到运算放大器的同相输入。 (也安装了0.1uF 去耦电容器)

5) MASH 顺序设置为:整数。  对于 PFD_DLY、我尝试了值5、6和7。

因此、正面的一点是、LMX2820能够锁定到所需的频率。  但是、在相对于主音的60kHz 至600kHz 偏移范围内有许多噪声和杂散。

有关如何清除此问题的任何想法。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    有一个关于使用外部 ts 并使用 LMX2820驱动 VCO 的应用手册、我将随附以供参考:https://www.ti.com/lit/an/snaa361a/snaa361a.pdf?VCO=1717718276974&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    您在参考上看到这些杂散了吗?

    您能否逐步提供编程过程? 是否启用所有必需的外部 VCO 模式使用位? 可以在 DS 的第24页找到 PFD_DLY 分频器值-正确的分频器值基于 RFin 和 RFin 分频器值  

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    感谢您提供应用手册的链接。  参考频率没有任何明显的杂散。

    关于编程序列、我还不在那个阶段。  我仍在使用 TICS 软件来控制器件。  话虽如此、我决定通过 TICS GUI 来追溯我的步骤。  我发现、只能通过首先设置内容以使用内部 VCO 并按下校准按钮来锁定外部 VCO。  然后我切换到使用外部 VCO。  因此、我怀疑我可能无法100%正确地使用 TICS 软件、而且一些内部 VCO 设置会保留下来。

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    请尝试使用附件配置、只需加载.tcs 文件、然后按 Ctrl+L 将所有寄存器加载到 EVM。

    e2e.ti.com/.../2820_5F00_extVCO.tcs

    您是否正在使用板载占位符有源滤波器?

    当我们将 EVM 与 VCO 电路板连接在一起时、接线质量非常重要、请确保为 VTUNE 或 CPout 使用屏蔽电缆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel、

    我很快就会尝试寄存器文件。  关于环路滤波器的问题。  不可以、我们不会为有源滤波器使用板载占位符。  我们为此使用了一个外部 PCB 模块。  我们移除了 R28、组装了 R29和几个其他元件、以将 CPOUT 连接到 SMA 连接器。  在 LMX2820板的外部、我们在连接外部环路滤波器板和 VCO 的接头中使用屏蔽 SMA 电缆。

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel /你好 Vincente,

    我上传了寄存器文件并进行了细微修改、以适应我的设置。  结果大致相同。  但是、我开始认为、与 LMX2820相比、杂散与 VCO 的关系更大。  当我自由运行 VCO 时、独立于 LMX2820、我会在锁定时观察到的相同偏移下看到相位噪声中的相同"凸点"。  如此之多、如果将自由运行的图向下滑动、它将几乎完美地覆盖该区域中的前一个锁定图。

    此致、

    Dan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    如果 VCO 在没有 Vtune 电压的情况下自由运行、并且您仍然可以看到有凸点、那么这可能是电源问题了。 还值得使用频谱分析仪仔细检查这一点、看看您是否有两个凸点(每边带一个)或者您实际上有很多凸点(调制?)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel、

    电源确实是问题所在。  我们现在通过"更清洁的电源"为 VCO 供电、"凸点"已经消失了。  从而问题得到解决。

    再次感谢、

    Dan