This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX25412380EVAL:Re:LMX25412380EVAL

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2541, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1371445/lmx25412380eval-re-lmx25412380eval

器件型号:LMX25412380EVAL
主题中讨论的其他器件:LMX2541LMX2572LP

工具与软件:

尊敬的团队:

我想生成本振信号、将射频信号下变频为基带信号。 我的输入频率范围是 ADC 产生的80 MHz 的最大值。 我想生成可调输出频率、并且必须与基准信号同相。 我的系统需要30 MHz 到800 MHz 的输出频率范围。 我们可以灵活设置频率分辨率、例如、它可以是100kHz 或200kHz。 但是、IC 必须包含内部集成的所有必需的 PLL 部件。 在这个过程中、我发现 LMX2541在内部集成了所有元件。 能否提供一些有关我的系统规格的见解? LMX2541是否会支持来自 ADC 的参考时钟信号? 我还想知道如何对分频器进行编程以调整输出频率。 可通过 TI 的代码加载器实现吗? 它总是方便的其他选择也,你建议。 在 LMX2541评估板中、一些元件被称为开路。 建议不要让部件保持打开状态吗? 我关心的问题是输入和输出频率、相位噪声要尽可能低、杂散要少得多以及分频器编程。 您 还能否提供评估板的更新原理图? 提前感谢您。

此致、  
Uday Kiran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday、您好!

    我们建议使用性能优于 LMX2541的 LMX2572LP。

    您可以从产品文件夹(www.ti.com/.../LMX2572LP)中找到所有资源、包括 EVM 信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    一个主要考虑因素是 PLL 的射频输出信号功率等级。 我最近使用射频混频器进行了测量。 所需的 LO 信号功率电平必须大于+3dBm。 如果可能、我要求 PLL 的输出功率级别接近+7dBm。 考虑功率等级的主要原因是我需要足够的 功率等级来驱动混频器。 如前所述、在本例中、  最大频率为来自我的 ADC 基准 clk 的80 MHz。 输出频率为30 MHz 至800 MHz。 对于 LMX2572LP、数据表中提到的输出功率级别为+5dBm。 因此、我需要馈送射频 混频器的信号的输出功率级别 必须大于+3dBm。 您可能会看到 EVM 在输出功率级别方面出错。 您能提出见解并建议能够从射频输出产生输出功率级别的 PLL 必须大于+3dBm 吗? 提前感谢您。

    此致、
    Uday Kiran Chandragiri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday、您好!

    根据产品说明书、输出功率可以达到8dBm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我看到了图形、但绿色曲线表示数字18。 红色和蓝色分别为5和12、此编号和颜色表示什么? 数据表的第6页提到单端输出的射频输出功率为5dBm。 我需要单端输出。 您能提供一些见解吗? 提前感谢您。

    此致、
    Uday Kiran Chandragiri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday、您好!

    输出功率可通过寄存器 OUTx_PWR 进行配置、而 x 代表 A 或 B  

    在第6页上、测试条件为 OUTx_PWR = 15。  

    所有 RF 功率测量均为单端信号、通过_P 或_M 引脚对未使用的引脚50Ω 进行端接。