This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:VCO 内核选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1374252/lmx2572lp-vco-core-selection

器件型号:LMX2572LP
主题中讨论的其他器件:LMX2572

工具与软件:

您好!

我们使用 LMX2572作为从156.25MHz 到161.1328125MHz 的简单频率转换器。
频率在工作期间不会改变。 不使用 FSK、斜坡或线性调频脉冲功能。
在配置中产生的 VCO 频率为5156.25MHz。

最后完成配置/编程 VCO 校准。
最终选择的内核有时为 VCO4、有时为 VCO5。
在不同的电源/初始化周期中、在一个电路板上未观察到这种变化、但在不同的电路板上观察到这种变化。
例如、在一个电路板上、校准导致 VCO4、在另一个电路板上、校准导致 VCO5。
这正是我们所想知道的、并且想要了解的信息。

据我们所知、VCO 内核并不是固定为写入的 fMin 和 FMax 值
例如、在数据表的表135中、但会稍宽一些并因某种原因发生重叠。
这是真的吗?

具有此不同的 VCO 内核结果是否正常?
产生不同 VCO 内核的原因可能是调优组件的容差变化、
初始化完成时的 LMX2572批次或温度?  

非常感谢您的澄清
此致
Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    右侧、5156MHz 位于 VCO4和 VCO5的边界。 正常情况是、VCO 校准后、器件将使用 VCO4或 VCO5来实现该频率。 这是由于器件差异以及温度造成的。