This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:来自10MHz 参考时钟的 LMX2571 1GHz 频率输出、但杂散疯狂

Guru**** 2810015 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1374140/lmx2571-lmx2571-1ghz-frequency-out-from-10mhz-reference-clk-but-spur-is-insane

器件型号:LMX2571

工具与软件:

我正在尝试 LMX2571运通卡电路板、我成功购买了板载 osc (100MHz) 、让1.0GHz 输出

所以、在我尝试外部参考时钟(10MHz)之后

但它显示+-2.45KHz 偏移峰值(偏离中心-33db)在我的频谱图上添加了很多内容

我得到的改变是什么

1) 1) Fosc 100MHz -> 10MHz

2) Mult_wait(2000 -> 200)

什么都没有。。。 我检查了 osc_in 的参考时钟末端...

我检查的最小信号为-300mv、因此我将直流连接到最低200mV

但结果相同

我应该多检查哪些...?  

我认为环路滤波器可以、因为相同的 FPD 设置运行良好

这是关于外部基准时钟输入的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我发现了它的原因。

    在板上 osc 耦合到下一个跳线引脚。

    我除去了板上的 osc。

    之后、频率输出处于稳定状态。

    开心...