This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61I2-100M:是否具有不同距离的 OSC 性能?

Guru**** 2618215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1373548/lmk61i2-100m-osc-performance-with-different-distance

器件型号:LMK61I2-100M

工具与软件:

你(们)好  

我需要生成一个 OSC 到 DUT 的信号

我想知道距离多长会影响 OSC 性能

喜欢反射问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    最大信号长度取决于时钟输出格式、频率和 PCB 材料/层堆叠。 一般经验法则是、我会说在大多数用例中、引线可以长达6-10英寸、没有任何问题、前提是它们经过精心的阻抗匹配、以避免发生反射。 如果信号将通过同轴电缆(例如 SMA 电缆)进行路由、则 OSC 与 DUT 之间的总距离可以更长、因为与 PCB 布线相比、这些电缆的损耗更小。  大多数 PCB 设计软件 还应允许您根据特定的电路板设计和器件的 IBIS 模型运行信号完整性仿真、从而查看波形在包含传输线路影响后的影响。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor