This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:LMK04610 TICS Pro 频率规划器软件帮助

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1374039/lmk04610-lmk04610-tics-pro-frequency-planner-sw-help

器件型号:LMK04610

工具与软件:

大家好、我正在尝试使用 LMK04610在 TICS Pro 软件的频率规划器中进行以下设置:

我不明白为什么这不起作用。  "频率规划器"是否存在任何限制、妨碍它融入到解决方案中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率规划器设计用于查找使用 PLL2和内部 VCO 的解决方案。 虽然有一个令人满意的分配模式解决方案并且或许使用320MHz VCXO、它是一个令人满意的 PLL2旁路(仅限 PLL1)解决方案、您需要自己实施这些解决方案中的一个。

    VCO 范围为5870MHz 至6175MHz。 VCO 范围内唯一的320MHz 倍数是6080MHz (320MHz * 19)-但19是质数、因此不能被 VCO 后分频器提供的任何因子所分割。 因此、没有基于 VCO 的解决方案可用。