This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204EVM:是否为该 EVM 提供了光绘文件和/或电路板尺寸?

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1375021/lmx1204evm-are-gerber-files-and-or-board-dimensions-available-for-this-evm

器件型号:LMX1204EVM

工具与软件:

我想 将此电路板固定在机箱中、并想知道电路板尺寸和安装孔的位置(如果有)。  

我可以从中获取尺寸的绘图或光绘文件集吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    低于足够好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 感谢您的帮助。  这就是我所寻找的东西。  电路板上似乎没有安装孔。  您能否确认这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    没错、没有安装孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢。  此致。  Sean