This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:TICS Pro 无法连接到 Reference Pro

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1367186/lmx2595evm-tics-pro-unable-to-connect-to-reference-pro

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

我有 LMX2595EVM+Reference Pro、但无法连接到 TICS Pro。 我正在 MAC 上使用虚拟机,TICS Pro 无法识别任何 USB 设备。 首次连接 USB 端口时、会出现一次性固件更新弹出窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingkun:

    您可以使用 Windows PC 重试吗? 我只是想了解这是软件还是硬件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从未 在虚拟机中测试(或打算) USB2ANY 固件编程过程。 在重置或重新初始化 USB 驱动程序的过程中有一些步骤、通过虚拟机执行这些步骤不太可能顺利进行。 请使用 Windows 本机 PC 重新尝试固件编程。

    由于固件加载程序二进制文件集成到 USB2ANY DLL 中的方式、TICS Pro 的 USB2ANY DLL 副本可能不再能够检测当前状态下的 USB2ANY。 您 现在可能需要使用实际的固件加载器独立实用程序进行刷新。 您可以 在 下面的链接中找到 USB2ANY SDK;安装此 SDK 时、应将固件加载程序二进制文件放在 C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK\bin 下。 USB2ANY SDK 目录中还有一个名为"Firmware" 的文件夹、您可以在其中放入以下文本文件、用于将 USB2ANY 固件直接刷写到 TICS Pro 1.7.7.1 或更高版本使用的最新版本。

    e2e.ti.com/.../USB2ANY_5F00_2_5F00_9_5F00_1_5F00_2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Derek 和 Noel 的评论,它完美地解决了我的问题,现在我可以连接到开发板了。