This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594

Guru**** 2618215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1372661/lmx2594evm-lmx2594

器件型号:LMX2594EVM

工具与软件:

如何 根据给定值(1/f^3噪声以及 VCO 和 OSC 的1/f2噪声和本底噪声)来计算 VCO 和 OSC 的相位噪声功率频谱密度
在 PLLatinum 仿真器中、它们以1/f^3和1/f^2以及底限的 dBc/Hz 值的形式给出。
有人能告诉我公式。  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    我在用户指南中找到了一些说明(帮助-->用户指南)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    事实上、在我提出问题之前、我也读过这句话。 用户指南中的这一部分是指一个包含三个方程的系统、我不知道但想知道这些方程。 我有一个粗略的想法,如何派生,但尚未成功地建立这些。 如果有人能在这里帮助,非常感谢。  

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    1/f^3噪声以30dB/十倍频程的速率变化、1/f^2噪声以20dB/十倍频程的速率变化、且本底是平坦的。  因此、如果您在不同偏移处有3个相位噪声点、您将得到3个方程和3个 unkonwns。

    我的 PLL 书籍在第22章第185页中讨论了这一点。  另见这一章中的等式22.13。 您可以在以下网站免费下载或订购印刷版:

    https://deanbanerjeepll.com/pll_book_page.html

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    非常感谢。 这有助于和顺便说一句:你的书是优秀的! 我向对 PLL 感兴趣的所有人推荐它。

    此致、

    Markus