This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:能否在具有1分频的并行 SYSREF 分配中使用两个 LMK04828器件、并且不需要在每个器件上置位 SYNC?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204, ADC12DJ5200RF, LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1374652/lmk04828-can-two-lmk04828-devices-be-used-in-a-parallel-sysref-distribution-with-divide-by-1-and-not-require-sync-to-be-asserted-on-each

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:LMX1204ADC12DJ5200RFLMK00304

工具与软件:

我有两个 LMK04828B 器件。  每个都位于 TI ADC12DJ5200RF 评估板上。  我想使用外部 SYSREF 和由单独的评估板上的单个 LMX1204芯片生成的外部 ADC 时钟。 我可以将高速 ADC 时钟从 LMX1204路由到 ADC12DJ5200RF 上的每个时钟输入。  

但对于我计划在 LMX1204上生成的1.6875MHz SYSREF 信号、我想我可以将其路由为一个直通、通过该评估板上的中间器件 LMK00304到达 LMK04828B 器件的 CLKIN1端口。  这在每个 ADC12DJ5200RF 评估板上都可以实现。

我想确保来自 LMX1204的两个 SYSREF 信号保持计时和同步、以便在一个 ADC 时钟周期内满足 ADC12DJ500器件的设置和保持要求、从而该双通道系统对我的复杂波形进行适当采样。  

1) 1) 在此双并行通道架构中、如果每个器件都配置为以1的分频比简单地通过1.6875MHz SYSREF 信号、那么我是否需要同时使 LMK04828B 器件上的 SYNC 输入引脚生效。  我想答案可能是否定的、因为没有相位模糊会导致直通和没有时钟分频或综合操作、但我想确定一点。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我和我的团队正在参加一个会议、请在下周前收到回复。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    正确、因为您在两个输出上使用相同的分频器、所以这两个输出将具有相同的来自其他输出/SYSREF 的延迟/相位确定性、并且您无需同步分频器。 不过、我建议您尽可能这么做、因为这是确保所有输出和 SYREF (包括具有不同分频的输出和 SYREF)之间同步的关键步骤。

    此致!

    Andrea