This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:禁用时的 HCSL 输出引脚状态

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1373376/lmk5b33216-hcsl-output-pin-state-when-disabled

器件型号:LMK5B33216

工具与软件:

团队成员、您好!

我对 LMK5B33216 HCSL 输出有疑问。

禁用时、我希望器件输出为固定状态、正电压为高电平、负电压为低电平。

然而、我认为当被禁用时、两个 Pos/Neg 引脚的器件输出为0V。

有没有好的方法可以实现这一点?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有人可以支持吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo-san:

    我对延误深表歉意。 让我明天检查一下。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taketo、

    仅当启用 CMOS 缓冲器时、OUT0和 OUT1才支持将单个 P 和 N 设置为高电平或低电平。 其他输出只能设置为禁用(P 和 N 为0V)。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer San、

    感谢您的评论。

    其他输出只能设置为禁用状态(P 和 N 均为0V)。

    P 和 N 为0V、而不是高阻态、因此在禁用时用于修复其状态的外部电路(如上拉/下拉)也不起作用、对吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taketo、

    正确。 禁用状态不是高阻态、因此上拉/下拉将不起作用。

    此致、

    Jennifer