This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:使用倍频器或倍频器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1375458/lmx2572-using-doubler-or-multiplier

器件型号:LMX2572

工具与软件:

大家好、团队成员:

 使用 LMX2572时参考路径中存在问题。  

125MHz 并且所需的相位检测器频率为83.33 MHz。  83.33MHz = 125MHz×2÷3。

如果 使用参考路径中的倍频器、250MHz 的频率将超过 R 预分频器的最大输入频率。

如果倍频器被禁用且倍频器被设置为2、 41.67MHz 的频率将超过倍频器的最大输入频率。  

可以发现、将倍频器设置为2可获得的测量相位噪声优于启用倍频器可获得的相位噪声。  不过、我注意到不建议在数据表中设置乘数=2。  

 如果将倍频器设置为2、LMX2572的潜在问题是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    通过使用乘法器、您将降低 PLL 品质因数或 PLL 的本底噪声。

     输入倍频器不会降低 PLL 品质因数。 并不是说您将无法实现锁定或遇到更多问题、而是实现更好的性能。

    此致、

    Vicente