This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:TLC555IDR 中 R 的值是多少、我想使用这个值来计算 CONT 值

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1371903/tlc555-what-is-the-value-of-r-in-tlc555idr-i-want-to-use-this-value-to-calculate-cont-value

器件型号:TLC555

工具与软件:

TLC555IDR 的 R 值是多少、我想使用该值计算 CONT 电阻值。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:

    [报价 userid="545134" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1371903/tlc555-what-is-the-value-of-r-in-tlc555idr-i-want-to-use-this-value-to-calculate-cont-value "] TLC555IDR 中 R 的值是多少、我想用这个值来计算连续电阻值。[/QUOT]

    通常、不应将电阻器连接到 CONT 引脚。 可使用低 ESR 旁路电容器构建 LPF 滤波器、并降低噪声和稳定电压来进行信号比较、请参阅引脚5的说明。 我无法提供补充意见、因为我不知道您要做什么。  

    以下视频是我们最新的建议、即如何在电源轨上实现旁路电容器。 您正在实施老式旁路电容器神话。 请查看电容器制造商的建议、并在电源轨上提供更好的旁路耦合。  

    https://www.youtube.com/watch?v=3rxKZWQk_DY

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要更改 THRES 和 TRIG 的阈值。 因此我想知道 R 的值

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:

    对于 Vdd =3Vdc、25°C 时的电流约为250uA。 这意味着3R = 3V/250uA ≈12kΩ 或 R 4kΩ。

    这些 R 值与温度相关、请参阅数据表。 因此、您需要使用低温系数电阻器来并联 R767、并通过分压器计算比较器电压。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:

    我将关闭该查询、  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致!

    Raymond