Other Parts Discussed in Thread: LMK04832
工具与软件:
您好!
我们在4线 SPI 总线上将 LMK04832与其他器件一起使用。
作为从 LMK04832发出的 MISO /串行数据、我们使用 RESET/GPO。 这 与其他器件的 MISO 引脚共享。
根据 LMK04832的数据表、通过更改寄存器0x14A 中的 RESET_TYPE、可以更改该引脚的行为。
在这里、我们认为不能将该引脚设置为高阻抗。
使用 RESET_TYPE= 6 (0x06)输出(开漏)时、输出拉至低电平。 这对我们没有帮助。
我们想看看该引脚在使用 RESET_TYPE=5 (0x05)或7 (0x07)时的行为
令我们惊喜的是、当 RESET_TYPE=7 (0x07)时、输出似乎为高阻抗。
请您仔细检查并确认这一点吗?
这将会非常有帮助。
感谢您发送编修
Christoph