This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:MUXOUT 信号完整性

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1375776/lmx2820-muxout-signal-integrity

器件型号:LMX2820

工具与软件:

您好!

我将对 SPI 信号运行信号完整性仿真。 在 SPI 数据输出(Muxout 引脚)上、我正在努力获得干净的信号。
线路上的唯一元件是上拉电阻、其余元件仅为线迹。 我们的布线长度 约为7英寸。

Muxout 的驱动强度是多少? 建议的布线长度是多少?
是否有建议可帮助处理该信号?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Genesis、

    我获得了类似的仿真结果、但实际测试波形良好。

    在 EVM 的 TP_MUXOUT 处探测到以下波形(蓝色)。 使用几个过孔时、总布线长度可能为2英寸。

    然后、我将一根大约5英寸长的导线从 TP_MUXOUT 连接。

    仍然很好。

    BTW、MUXout 是推挽输出、无需外部上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您测量出一个实际的波形。 是否可以更新 IBIS 模型、使其更接近实际波形?
    此外、7英寸是我们的最佳外壳长度。 21英寸迹线是我们最坏的情况。 您知道我们可以做些什么来模拟21英寸外壳吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Genesis、

    我会要求设计人员进行研究、这通常需要时间。  

    我不知道该怎么说。"