This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610EVM:差分输出问题

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1375792/lmk04610evm-differential-output-question

器件型号:LMK04610EVM

工具与软件:

团队成员、您好!

我使用示波器测量输出(500 MHz)、并测量通道3的反相和同相输出、我注意到我的输出不是同相的。 我继续测量不同输出通道的输出、所有差分输出对与其对应的输出对不同相。 这是预期行为还是我遗漏了某些内容?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解-您是否认为每个输出的 P 和 N 引脚没有适当地相互进行180°相位调整? 或者您是说每个输出的 P 引脚彼此不同相吗?

    我们预计不同差分对之间会有60-95ps 的偏差、主要因素是内部长度不均衡、通道分压器电路中有40多个 CMOS 元件级、每个级都有随机工艺变化。 该值也会随温度而变化、由于全裸片工艺变化、因此各器件之间不一定保持一致。 即使是同一通道内的输出也往往表现出20-30ps 的偏斜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    非常感谢您的答复。 我的意思是、每个输出的 P 和 N 引脚不是180° 相位相互对齐。  

    我猜、我们减少偏斜的程度是有限的。 因此、这种偏差是每个差分输出对 以及每个输出通道都应出现的结果。  

    谢谢、这个回答了我的问题。