This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:配置文件请求

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1374902/lmk04828-configuration-file-request

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:ADC12QJ1600EVM

工具与软件:

尊敬的专家:

您能否提供 LMK04828BISQE/NOPB 的配置文件?  1.6Gsps 和1Gsps JMODE0和 JMODE 14的 ADC12QJ1600EVM 的 LMK 时钟文件。

此致、


Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joselito、

    将此请求发送给拥有该配置的 HSC 小组。 他们应该能够提供帮助。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josel:

    我们正在为您寻找这种解决方案。 请在下周晚些时候给我们回复。

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    如果您使用 ADC GUI 配置 EVM、则可以将 EVM 编程为所需的操作模式、然后可以将其保存为配置文件、其中包含 ADC 和 LMk04828的寄存器写入信息。

    此致!

    Eric