This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694 EP:时序要求

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1371768/lmx2694-ep-timing-requirements

器件型号:LMX2694 - EP

工具与软件:

您好!

我使用的模块希望对 LMX2694-SPI 的  CE 和 EP 信号进行滤波、以便降低其 CCA/模块上的噪声。

CE 引脚是否需要时序? 上升/下降时间需求?

对于 SPI、是否存在上升/下降时间限制? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Genesis、

    我们没有表征输入数字信号的压摆率。 µs 其他器件建议30V/μ s。 这对您来说是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复延迟。 如果无法表征压摆率、是否会违反建议的30V/us 会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Genesis、
    您是否违反了压摆率建议?真的违反了吗?多大程度?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟。 与团队沟通、讨论不同 CCA 之间的时间安排。 我相信我们能够将其保持在建议的30V/us 范围内。 感谢大家。