This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04805:读取寄存器数据问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04805, USB2ANY, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1375476/lmk04805-read-register-data-issue

器件型号:LMK04805
主题中讨论的其他器件: USB2ANYCODELOADER

工具与软件:

你好。 我们希望使用 LMK04805在我们 PCB 上的芯片之间分配时钟信号。 我们制作了定制 PCB 以探索可能性。

我们需要在 TICS Pro 应用程序中配置 LMK04805芯片。 为了连接到 LMK04805芯片、我们使用 USB2ANY。

问题是:在 TICS Pro 应用程序中、"Read"(读取)按钮已禁用。 如何读回写入的数据?  

期待您的支持。

此致、斯坦尼劳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TICS Pro 当前不支持该器件上的回读。 当我们从 CodeLoader 迁移配置文件时、未实现回读。

    我试图更新配置文件以支持回读、但最终被 uWire 驱动程序中 uWire 回读函数的某种奇怪问题所阻碍。 如果不更新内核二进制文件、当前无法通过 TICS Pro 回读。 此功能暂时可能无法添加到这些配置文件中- LMK0480x 器件已有十年的历史、显著增加了 uWire 回读驱动程序的复杂性、我们现在没有时间解决这个问题。

    此时、如果需要回读、我唯一的建议是使用 USB2ANY 和 TICS Pro 的替代控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek!

    感谢你的评分 我们将尝试找到不同的解决方案。