This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:I2C 通信无法正常工作

Guru**** 2585525 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1376056/cdce6214-q1-i2c-communication-is-not-working

器件型号:CDCE6214-Q1

工具与软件:

我将 CDCE6214-Q1器件放在一个电路板中、I2C 无法访问任何寄存器来对其进行配置。

当我开始 I2C 通信时 、CDCE6214-Q1 会在第一次使用从器件地址启动时返回一个 NACK。

使用默认地址(0x68)和回退地址(0x67)进行测试、但未成功。

我已按如下方式配置器件:

  • HW_SW_CTRL 设置为高电平
  • REFSEL 通过一个10K 电阻器设置为接地
  • PDN 设置为高电平
  • PRIREF 未连接
  • SECREF 连接到一个振荡器
  • GPIO1和 GPIO4未连接
  • GPIO2和 GPIO3连接到 I2C、上拉电阻连接到 VDD_REF
  • OUT0未连接
  • OUT1、OUT2、OUT3和 OUT4连接到电路板的不同器件。
  • DAP 接地。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:  
    要进入回退模式、REFSEL 以及 HW_SW_CTRL 必须保持悬空  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    这意味着使用 I2C 的唯一方法是在回退模式下?

    我想在不进入回退模式的情况下配置器件、这可行吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:  

    [报价 userid="610711" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1376056/cdce6214-q1-i2c-communication-is-not-working/5258973 #5258973"]

    这意味着使用 I2C 的唯一方法是在回退模式下?

    [报价]

    否-该器件有两种预期的使用模式、即引脚模式和 I2C 模式。  


    将 EEPROM 编程为引脚模式时、您可能会意外禁用 I2C 接口、这实际上使用户无法通过 I2C 与 IC 进行通信-这就是存在回退模式的原因。 它允许用户强制启用 I2C 通信、以覆盖 EEPROM。 总之、您可以启用 I2C 接口(I2C 模式)、而无需进入回退模式。  

    此致、  

    Vicente