This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610EVM:调节输出振幅

Guru**** 2893940 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1376349/lmk04610evm-adjusting-output-amplitude

器件型号:LMK04610EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04610

工具与软件:

团队成员、您好!

我遇到了一个问题、我正在尝试调整输出的输出振幅。 我正在尝试在500 MHz 处将电平升至至少1V (最大值)。 当我减小输出通道的分频器时、振幅会减小、这就会出现问题。 我的问题是、如何调节 TICS Pro 中的设置以控制输出幅值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    s 您用于检查振幅的测量仪器的带宽是多少? 如果您想要准确的波形振幅、您可能希望示波器上至少有五倍的高模拟带宽。

    Outputs 页面提供了输出驱动模式和驱动压摆率的多个控制。 首先检查所选驱动模式是否产生所需的摆幅-例如、进入100Ω 差分负载的 HSDS 8mA 会在 P 到 N 之间产生±800mV 的总摆幅。 此外、对于更长的电缆、可能需要将压摆率设置为最高值。

    在 Outputs 页面上、TICS Pro 内容区域的底部有一个包含极高输出的所有输出设置的表。 您可以使用此选项来选择驱动模式和各个输出的压摆率。 您也可以使用页面顶部的信道组合框和"应用到所选信道"掩码将值从一个信道复制到另一个信道、但请注意它会复制所有值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应 Derek、我的仪器的带宽限制为4GHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 按照您的建议进行了操作、并修改了驱动模式(将其 设置为 HSDS 8mA)和驱动压摆率(设置为最强)。    在输出低频时可以进行振幅控制、但当输出频率为500 MHz 或更高时、范围会从0V 变为200mV。 现在、我想知道在高频下实现我所需的振幅是否需要更多设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了一些设置更改、现在我正在使用一些同轴电缆、而不是使用示波器探头、似乎我现在可以更好地控制幅度。  我期望获得大约800mV 的最大值、但我的结果显示 峰值电压输出约为460mV 、具有驱动模式:HSDS 8mA 和驱动压摆率:最强。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 LMK04610 EVM、交流耦合、8mA HSDS 和强压摆率对8GHz 示波器进行了测量、并将其输入到50Ω 负载。 我使用了已知良好的 SMA 电缆。 使用的配置是 TICS Pro 中的默认配置(来自默认配置菜单)、但所测通道上的分频器从8降低到2、以近似计算500MHz (获取491.52MHz)。 我看到大约750mV 的标称驱动强度。

    我怀疑您的系统中存在限制预期响应的设置问题、可能是因为电缆旧/坏/过长或与测量位置接触不良。 当然、有关通道输出的某些内容可能配置错误、我很乐意查看 TCS 文件或十六进制寄存器转储、以防识别任何错误配置。 但鉴于探头与同轴电缆存在很大的差异、我怀疑设置问题比寄存器问题更严重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Derek、

    正确答案似乎是存在问题的导线长度、在默认配置下、我使用不同长度的同轴电缆测量了1路输出(491.52 MHz)的幅值、并且根据长度的不同、幅值似乎会改变。 我猜测这些导线会改变阻抗、从而导致振幅变化。 我的解决方法是获得条件良好的短同轴电缆。

    非常感谢您的帮助。 希望你有一个美好的一天。