This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1120:地址引脚处的中压电平

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1376888/lmkdb1120-mid-voltage-level-at-address-pins

器件型号:LMKDB1120

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想问 LMKDB1120的 SDAR 引脚的中间电压。

如果我要配置0xC2地址、TI 建议左悬空引脚 SADR1

但在我们采用 DB2000QL 的旧设计中、我们有一个外部分压器电路(4.7K 上拉和4.7K 下拉)、可以创建中电压电平

那么、我们可以将分压器电路保留在  LMKDB1120上而不是悬空状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duong

    可以、您可以将外部分压器留在原位。  这不会影响内部上拉和下拉、也会产生与引脚悬空相同的效果。  

    此致、

    会的