This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:GPIO 灌电流/拉电流能力

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1377861/cdce6214-q1-gpio-current-sink-source-capability

器件型号:CDCE6214-Q1

工具与软件:

我无法在数据表中找到任何有关 GPIO 引脚的灌电流/拉电流能力的信息。 使用1k 的外部下拉电阻、我可以测量2.5V 的电压和3.3V 的 VDD_REF。 下拉电阻连接到 GPIO1。

您能谈谈 GPIO 引脚的特性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我们将检查设计、保持关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个问题在我的身边。 通过 I2C 写入的寄存器不正确。 我假设这是正确的、因为时钟输出有效并且 PLL_LOCK LED 亮起。 使用正确的寄存器、驱动器对于 GPIO1上的3.3V 而言足够强大。

    很抱歉给您带来不便。