This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:我们是否可以通过编程将 clkin2路由到 oscin 引脚

Guru**** 2766895 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1378613/lmk04828-can-we-route-clkin2-to-oscin-pin-by-programming

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832

工具与软件:

您好!

 由于源极侧的某些硬件问题、我无法向 LMK PLL 的 OSCIN 引脚提供输入时钟。 此外、该装置还处于关闭状态。

而我有其他配置、即在硬件的 CLKIN 引脚上提供时钟。

是否有可能将 oscout 配置为输入 CLKIN2、并通过对任何寄存器进行编程将 CLKIN2路由到 OSCIN 引脚?

此致、

Sarojini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有可为 LMK04828上的 PLL2 R 端口实现替代输入的固件配置。 为 PLL2 R 端口提供时钟的唯一方法是通过 OSCin 引脚。

    如果布局已经固定但可以返工、您可以考虑切换到 LMK04832、它与 LMK04828引脚对引脚、几乎支持所有配置选项和一个多路复用器、可将任何 CLKIN 输入路由到 PLL2 R 端口。 LMK04832的寄存器编程不同于 LMK04828、很明显会涉及返工、这在您的情况下可能是不可行的。

    如果您可以稍微轻松地用蓝线将一些修复程序焊接到电路板上、则可以将 CLKin1 -> FB_MUX -> OSCout -> OSCin 布线、并将蓝线从 OSCout 连接到 OSCin。 同样、这需要进行返工、而这在您的情况下可能不可行。